MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Zpět na přehled
Sdílet přes
Software

Nová generace HMI: jak GOT3000 mění roli operátorského rozhraní

16.03.20263 minut čtení

V moderním průmyslu přestalo být rozhraní HMI pouze ovládacím panelem. Dnes je to centrální operační bod, který propojuje stroje, lidi a data. Vzhledem k rostoucím požadavkům na výkon, integraci systémů a kybernetickou bezpečnost se výběr vhodného HMI stává klíčovým pro konkurenceschopnost závodu.

Pro společnosti z oboru průmyslové automatizace to znamená nutnost volby řešení, která jsou nejen funkční, ale také snadno integrovatelná a udržovatelná. Právě v tomto kontextu stojí za to se podívat na řadu GOT3000.


Výkon, který drží krok s výrobou

Průmyslová prostředí dnes generují obrovské množství dat. HMI je musí zpracovávat bez zpoždění, bez ztráty plynulosti a bez kompromisů.

Řada GOT3000 poskytuje:

  • velmi rychlé spuštění systému,
  • plynulé přepínání obrazovek,
  • stabilní provoz i při intenzivním monitorování.

Díky bezpečnému a prakticky neomezenému ukládání projektových dat lze vytvářet rozsáhlé, přehledné rozhraní bez omezení paměti, která jsou typická pro starší řešení HMI.

Kybernetická bezpečnost připravená na současné hrozby

Průmyslové systémy jsou stále častěji terčem kybernetických útoků. Proto bezpečnost nemůže být doplňkem – musí být základem. GOT3000 nabízí funkce, které lze reálně využít v každodenní práci.

Funkce zahrnují následující:

  • kontrola přístupu založená na rolích uživatelů,
  • šifrovaná komunikace,
  • pravidelné bezpečnostní aktualizace,
  • podpora standardů OPC UA,
  • bezpečný vzdálený servisní přístup.

Tyto funkce nejen chrání výrobní infrastrukturu, ale často rozhodují o možnosti účasti v tendrech, kde je dodržování požadavků kybernetické bezpečnosti povinné.

Plynulá konektivita a vzdálený přístup

Tradiční servis strojů vyžaduje fyzickou přítomnost v objektu – a to znamená náklady a ztrátu času.

GOT3000 mění tento model a umožňuje:

  • vzdálené monitorování z tabletů a smartphonů (bez dalšího vybavení),
  • bezpečnou integraci s nadřazenými systémy díky OPC UA,
  • podporu kamer pro vizuální diagnostiku a rychlé řešení problémů.

Výsledek? Nižší náklady na údržbu, rychlejší servisní reakce a delší životnost strojů.

Jednoduchá integrace a snadná modernizace

V minulosti modernizace HMI často znamenala nákladné úpravy panelů a dlouhé prostoje. Proto byla řada GOT3000 navržena s ohledem na bezproblémovou migraci:

  • hardwarová a softwarová kompatibilita s předchozími generacemi,
  • rychlá impletmentace bez zásahu do celé architektury systému.

V kombinaci s dalšími řešeními Mitsubishi Electric tvoří GOT3000 soudržný, integrovaný ekosystém namísto souboru oddělených komponent.

Přizpůsobení náročným podmínkám

V odvětvích, jako je potravinářský nebo farmaceutický průmysl, platí přísné hygienické normy.
Proto je GOT3000 k dispozici také v následujících verzích:

  • se skleněným čelem,
  • s ochranou třídy IP67,
  • odolné při mytí pod vysokým tlakem a znečištění.

To zaručuje soulad s hygienickými požadavky bez funkčních kompromisů.

Přehledné rozhraní pro obsluhu

Složité, přeplněné obrazovky HMI zpomalují práci a zvyšují počet chyb. GOT3000 sází na jednoduchost ovládání. Rozhraní je přehledné a podobné tomu, na které jsou uživatelé zvyklí z mobilních zařízení.

GOT3000 nabízí:

  • intuitivní dotykové ovládání,
  • konfigurovatelné ovládací panely,
  • vysoké rozlišení a jasné barvy,
  • podporu gest ve stylu tabletu,
  • animované objekty usnadňující identifikaci chyb,
  • HDMI výstup pro velké obrazovky,
  • vestavěné monitorovací funkce.

Výsledkem jsou kratší školení, méně chyb a rychlejší diagnostika na výrobní lince.

Inteligentní správa alarmů

Nadměrný počet alarmů často ztěžuje diagnostiku, místo aby ji zlepšoval, což vede k informačnímu chaosu a zpožděným reakcím. GOT3000 tento problém eliminuje díky inteligentnímu přístupu ke správě alarmů, který zahrnuje jejich filtrování a kategorizaci, prioritizaci událostí a analýzu hlavních příčin (root cause analysis).
Operátoři mohou navíc získat přímý přístup k dokumentaci nebo videozáznamům přímo z úrovně alarmu, což výrazně zkracuje dobu reakce.

Konzistence v ekosystému Mitsubishi Electric

GOT3000 funguje nejlépe jako součást jednoho systému. Integrace s PLC, měniči a servopohony Mitsubishi Electric umožňuje centrální přehled o stavu zařízení a diagnostiku z úrovně HMI.
Doplňkem je GT SoftGOT3000, který umožňuje monitorování výrobních linek z počítače při současném využití stejných projektů HMI.

Strategická výhoda

S rostoucí složitostí výroby představuje GOT3000 moderní přístup k HMI – reaguje na aktuální potřeby a zároveň připravuje závod na budoucí výzvy.

Kombinace:

  • vysokého výkonu,
  • pokročilého zabezpečení,
  • snadné integrace
  • a vynikající použitelnosti

dělá z GOT3000 strategický nástroj pro modernizaci výroby bez zbytečných rizik a nákladů.

Pro provozní a technické manažery to není jen ovládací panel – je to inteligence tam, kde na ní opravdu záleží.


Podívejte se na funkce a konfigurace GOT3000


Témata

Software