Tiskové zprávy
Tento text je překladem oficiální anglické verze této tiskové zprávy a je poskytován pouze pro referenční a praktické účely. Podrobnosti nebo specifické informace naleznete v anglickém originálu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má vždy přednost obsah originální anglické verze.
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Č. 3418
TOKIO, 28. června 2021 – Společnost Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) dnes oznámila brzké spuštění provozu laboratoře 5G OPEN INNOVATION Lab™, která bude spolupracovat se zákazníky a partnerskými společnostmi na výzkumu a testování místní technologie 5G soukromých mobilních komunikačních systémů. Zařízení na ploše 132 m2 vycházející z koncepce Centra pro výzkum a vývoj informačních technologií společnosti v Kamakuře (prefektura Kanagawa) bude otevřeno 30. června. Společnosti Mitsubishi Electric byla nedávno Ministerstvem vnitřních záležitostí a komunikace (MIC) udělena licence pro provoz místních komunikačních systémů 5G určených pro specifické účely soukromého využití místními úřady a společnostmi.
Laboratoř 5G OPEN INNOVATION Lab
Testovací prostředí laboratoře v pásmu 4,8 GHz až 4,9 GHz bude od prvotních fází využíváno k výzkumu a prezentaci technologií pro specifická odvětví. Zejména se bude zabývat komparativním ověřováním provozu místních systémů 5G a dalšími způsoby bezdrátové komunikace jako Wi-Fi 6 či soukromé sítě LTE, u kterých bude pro každé použití a účel určovat nejlepší metody komunikace.
Ministerstvo vnitřních záležitostí a komunikace (MIC) v prosinci 2019 ratifikovalo soukromé použití místních systémů 5G společnostmi a úřady a v prosinci 2020 pásmo 4,6 GHz až 4,9 GHz jako pásmo do 6 Ghz pro velkoplošné místní systémy 5G. V Japonsku je nyní vše připraveno na spuštění a očekává se rozvoj soukromých systémů 5G a souvisejících technologií.
Společnost Mitsubishi Electric poprvé představila provoz místního systému 5G s použitím pásma milimetrové vlnové délky ve svém závodě Nagoya Works v Nagoji (prefektura Aiči) v květnu 2020. Od té doby ověřovala možnosti praktického použití technologie ve výrobě.
Společnost Mitsubishi Electric nyní zahájí provoz laboratoře 5G OPEN INNOVATION Lab určené pro spolupráci se zákazníky a partnerskými společnostmi na výzkumu specifických potřeb soukromé komunikace v pásmu do 6 GHz (4,8 GHz až 4,9 Ghz), což bude rovněž zahrnovat vývoj nových obchodních činností a služeb souvisejících s technologií 5G. Zákazníci a partnerské společnosti budou moci provést test potenciálních podnikových technologií pomocí vlastních aplikací, stejně jako aplikací společnosti Mitsubishi Electric, které budou zahrnovat srovnání a vyhodnocení s technologií Wi-Fi 6, soukromou sítí LTE a dalšími bezdrátovými systémy.
Společnost Mitsubishi Electric plánuje spojit svoje systémy a vybavení s místními systémy 5G tak, aby vytvořila a poskytla řešení nabízející vše na jednom místě. Ve spolupráci se zákazníky a partnerskými společnostmi rovněž plánuje vytvořit nové související obchodní činnosti a služby. Kromě výzkumu řady místních technologií 5G plánuje společnost Mitsubishi Electric provést v laboratoři široké spektrum testů, včetně automatického a dálkového ovládání mobilních robotů prostřednictvím sítí 5G.
Upozorňujeme, že zprávy jsou aktuální v době vydání a mohou být bez předchozího upozornění změněny.