Roboty při montáži elektroniky: Jak technologie mění průmysl?
27.09.20246 minut čtení
V dnešním rychle se rozvíjejícím světě elektroniky se inovace v oblasti robotiky stávají klíčem ke zvýšení efektivity a přesnosti výroby. Společnost Mitsubishi Electric, přední výrobce průmyslové automatizace, představuje revoluční řešení, která mění technologii montáže elektroniky. Při použití pokročilých senzorů, ochrany proti elektrostatickému výboji (ESD) a flexibilních systémů kontroly kvality jsou výrobní procesy efektivnější a méně náchylné k chybám.
Přesné snímače síly: ochrana choulostivých součástí
Přesné snímače síly používané v robotech Mitsubishi Electric hrají klíčovou roli při monitorování a řízení přítlačné síly během montáže. Jejich použitím se výrazně snižují rizika poškození součástek, jako jsou praskliny v pouzdře nebo poškození desek plošných spojů. Využitím řízení poddajnosti, známé jako „uvolněné zápěstí (osa J5)“, mohou roboty přesně osazovat komponenty s různými mechanickými vlastnostmi, jako jsou kabely a desky plošných spojů. Tyto senzory se používají také pro kontrolu kvality, umožňují kontrolovat správnou funkci tlačítek nebo spínačů, například v automobilových nebo elektronických aplikacích.
Snímače síly hrají v přesných montážních robotech klíčovou roli a umožňují řadu pokročilých funkcí. Mezi nejdůležitější z nich patří:
Přesné montáže vyžadující řízení přítlaku
Snímače síly v robotech pracují podobně jako lidská ruka a snímají sílu působící na chapadlo. To robotům umožňuje provádět úlohy, které vyžadují jemné řízení a snímání přítlačné síly, a tím zajišťuje vysokou přesnost montáže. Tento přístup umožňuje přesné polohování a manipulaci se součástkami, což je nezbytné pro jemné a křehké elektronické součástky.
Zlepšení stability výroby
Díky snímání síly mohou roboty montovat komponenty bez rizika poškození a zároveň kompenzovat posuny způsobené rozdíly v součástkách a jemnými vnějšími silami. Stabilitu provozu zvyšují mechanismy pro zajištění polohy a v případě poruchy opakování procesu. Kromě toho je kvalita výroby nepřetržitě sledována a datové logy jsou průběžně ukládány, což umožňuje přesně analyzovat příčiny chyb a provádět zlepšení.
Dokončení složitých montážních úkolů
Snímače síly umožňují robotům detekovat přítlačnou sílu a dynamicky měnit směr činnosti a přítlačnou sílu. To umožňuje vykonávat složité montážní úlohy, které vyžadují přesné polohování a manipulaci. Roboty mohou také provádět "držet pozici" pomocí spouštěcích podmínek, které kombinují informace o poloze a síle.
Snadné ovládání
Speciální programovací jazyk výrazně zjednodušuje vytváření programů robotů. Na základě ukázkových příkladů aplikací lze programy snadno přizpůsobit. Tento flexibilní přístup umožňuje rychle provádět změny a optimalizovat výrobní procesy.
Jednoduché operace
Roboty lze rychle „naučit“ přesné polohy pomocí údajů o poloze a síle sbírané a zobrazené na řídicím panelu. Prúdajů o poloze a síle sbírané a zobrazené na řídicím paneluovozní podmínky lze ověřit a upravit analýzou údajů o poloze a síle a grafů průběhu v programu RT ToolBox3. Takové řešení umožňuje průběžně sledovat a optimalizovat montážní procesy, čímž se zvyšuje efektivita a kvalita výroby.
Ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD)
Bezpečnost při výrobě elektroniky je zásadní. Ve výrobě prostředí, kde se pohybují části strojů, se vytvářejí elektrostatické náboje, které mohou poškodit citlivé elektronické součástky. Aby se riziko takového poškození minimalizovalo, dodává společnost Mitsubishi Electric svou řadu robotů MELFA i v certifikované ESD verzi. Tyto roboty mají antistatický povrch, který zajišťuje jejich bezpečnost v souladu s normami EC 61340-5-1:2016 a ANSI/ESD S20.20:2014.
Flexibilita montážních procesů: klíč k úspěchu
Elektronický průmysl vyžaduje flexibilní řešení, která se dokáží přizpůsobit měnícím se potřebám výroby, od návrhu až po sériovou výrobu a distribuci. Systémy, jako je Poka Yoke, jsou navrženy tak, aby minimalizovaly chyby díky automatickým korekcím a přesnému sledování procesu. Aplikací systému Poka Yoke zahrnují systémy kontroly kvality se senzory, automatické vypínání nástrojů a systémy vedení montážních procesů, jako je Pick-to-Light.
Zvláštní pozornost si zaslouží systémy Pick-to-Light. Kombinace tohoto systému s cobotem (kolaborativním robotem) urychluje a zjednodušuje montážní proces. Cobot provádí montáž jednoduchých dílů a obsluha dokončí montáž složitějších dílů, které je obtížnější robotizovat.
Ekosystém pro pájecí procesy
Roboty řady MELFA, vybavené pájecími nástroji a snímači síly, podporují komplexní ekosystém pro pájecí procesy. Snímač síly se v těchto aplikacích používá ke kalibraci pájecí hlavy. Připojení robota k řídicímu a vizualizačnímu systému usnadňuje spojení s řídicí jednotkou pro pájecí hlavu. Z hlavního menu systému je přístup k parametrům, kde je lze nastavit kalibraci a následně ji uložit.
Simulace a vizualizace montážního procesu v elektronickém průmyslu: použití systému Gemini
Z hlediska flexibility montážních procesů je klíčovým prvkem možnost simulace a vizualizace každé fáze výroby. Důležitou roli zde hraje systém Gemini, který nabízí pokročilá řešení pro vizualizaci, simulaci a správu montážních procesů v elektronickém průmyslu.
Gemini je platforma, která integruje různé aspekty výroby a umožňuje navrhování, přesné sledování a optimalizaci montážního procesu. Systém poskytuje:
3D Simulace: Návrh a ověření konceptů nových linek a strojů bez nutnosti použití HW. Obsahuje bohatou knihovnu strojů a zařízení s možností importovat vlatní 3D modely. Umožňuje simulovat i činnost operátorů. Pro stávající linky je možné SW Gemini použít i pro virtual commissioning nebo jako digitální dvojče.
Intuitivní rozhraní: Usnadňuje operátorům sledování různých fází výroby a identifikaci potenciálních problémů dříve, než ovlivní konečný výrobek.
Analýza dat v reálném čase: Umožňuje rychlou úpravu procesů v reakci na měnící se výrobní podmínky nebo vznikající chyby.
Integrace s dalšími systémy: Umožňuje bezproblémovou integraci se stávajícími systémy kontroly kvality, jako jsou Poka Yoke a Pick-to-Light, a zvyšuje tak produktivitu a přesnost montáže.
Podpora robotů, cobotů, AGV/AMR: Bohaté knihovny podporují možnosti simulace interakce robotů, cobotů, AVG/AMR a operátorů a tím zefektivnit dodávku dílů, což zvyšuje flexibilitu a produktivitu montážní linky.
Systém Gemini nejen zvyšuje transparentnost výrobního procesu, ale také podporuje jeho neustálé zlepšování, což je v rychle se rozvíjejícím elektronickém průmyslu klíčové.
Souhrn
Technologie robotizace od Mitsubishi Electric mění elektronický průmysl použitím inovativních řešení, která zvyšují přesnost, bezpečnost a efektivitu výroby. Pokročilé snímače síly hrají klíčovou roli při ochraně křehkých součástí, umožňují velmi přesné řízení a polohování v montážních procesech. Ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD), která splňuje přísné normy, chrání citlivé elektronické komponenty před poškozením. Flexibilní systémy kontrolykvality, jako jsou Poka Yoke a Pick-to-Light, umožují automatizovat nastavení stroje a monitorovat procesy, čímž minimalizují chyby a zvyšují přesnost výroby. Spolupráce s roboty, kolaborativními roboty a AGV-AMR umožňuje efektivní dodávku dílů, jednoduchou montáž a podporuje operátory při montáži složitějších dílů, které je obtížné plně robotizovat. Systém Gemini poskytuje pokročilá řešení pro simulaci, vizualizaci a řízení montážních procesů, nabízí intuitivní rozhraní a analýzu dat v reálném čase pro rychlé přizpůsobení procesů měnícím se výrobním podmínkám.
Tyto technologie umožňující více automatizovat výrobu v elektronickém průmyslu, což přináší neustálé zlepšování procesů a zvyšování kvality a efektivity výroby.
Podívejte se, jak vypadá automatizovaný výrobní proces v elektronickém průmyslu